This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95490Q5MC:csd95490栅极驱动器电流

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913405/csd95490q5mc-csd95490-gate-driver-current

器件型号:CSD95490Q5MC
主题中讨论的其他器件:TPS53681

尊敬的团队:

我看到 CSD95490的 VDD 需要为5V、我们的功率级是否支持3.3V 或1.8V 电源?

如果必须为5V、电流如何? 您是否已将 IC 推荐给电源 VDD?

客户将与 TPS53681配对使用。

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    VDD 必须约为5V、最低为4.5V。 原因是电压不仅为 IC 的内部电路供电、还为低侧 FET 生成驱动电源。

    待机电流通常为2-3mA、工作电流取决于占空比和频率、通常约为25-30mA。 对于一个功率级的 VDD、我建议至少具有50mA 的电流能力。

    我们通常不建议使用 IC 为 VDD 供电、因为这确实符合系统要求。

    最棒的

    清泉