This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2055A:输出引脚不能进行 n#39;t 切换。

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913649/tps2055a-the-output-pin-doesn-t-toggle

器件型号:TPS2055A

您好!

我有以下设计、当我禁用 EN 引脚(U7-引脚4)时、输出(引脚8)不会变为零。 我单独测试芯片(将3个引脚6-7-8从 PCB 板上提离焊盘)、并且芯片在输出噪声较大的情况下工作正常。 但在该设计中、输出仅在3.3- 2.8-而非零之间切换。

请帮我了解问题。

谢谢你

米特拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitra、

    我认为该器件没有输出放电功能。

    电压是上次在输出电容器上供电时的剩余电荷。

    您可以禁用并使输出短路。 然后选择启用。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。