This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:REFOUT 引脚2上的电容

Guru**** 2542290 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913728/tps51200-capacitance-on-refout-pin-2

器件型号:TPS51200

尊敬的团队:

请告诉我“REFOUT 引脚无法打开”的含义。
当我不使用该引脚时、如果我连接0.1uF 是否可以?

此致、
PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan-M、  

    VO 电压跟随 REFOUT 电压。  

    即使 REFOUT 信号也不用于外部电路、也需要一个旁路电容器来保持 REFOUT 电压稳定。  

    因此、如果 您不使用该引脚、可以连接0.1uF 电容器。  

    谢谢