This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82810:针对 PTE 应用的开关的初始评估

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82810, TPSM82813, TPS82085, TPSM82810EVM-089, TPSM82822
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913392/tpsm82810-initial-assessment-of-switcher-for-pte-application

器件型号:TPSM82810
主题中讨论的其他器件: TPSM82813TPS82085TPSM82822

您好!

TPSM82810和 TPSM82813是否有任何照片?

我意识到这是一个奇怪的问题、但我们设计的是压力容差电子产品(PTE)、并想评估这些模块在我们的应用中能够承受的可能性。

我们非常喜欢 TPS82085、因为它不是超模压的。 电感器位于芯片顶部、看起来像铁氧体、能够更好地承受压力。
但是、TPSM82810和 TPSM82813更适合我们的应用、因此 、除非我们在照片中看到一些明显的原因、说明它们不适用、否则 TPS82085目前不值得测试。

 TPSM82810或 TPSM82813的照片在很大程度上有助于我们在订购样片进行测试之前对其进行分析。



此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPSM82810EVM-089的图片太小、无法查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    是的、我将提供 EVM 作为真实情况。  我们还提供了各种 CAD 程序模型、例如 Altium、此处为 :https://www.ti.com/product/TPSM82810#design-development 对于许多器件、我们还提供了一个分步模型。

    D/S 的封装图在第34页顶部有一张3D 图片。  这是实际器件的样子(颠倒)。

    我可以确认 TPSM82810与 TPS82085的结构类型相同。  这两种电感器都不会在顶部过度模压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris、

    这非常有帮助。

     您是否知道 TPSM82810和 TPSM82813数据表中是否有关于低电流 TPSM82811和 TPSM82812的任何信息?

    我只想知道它们在 µA μ A 和 mA 范围内是否具有更好的效率。 否则、我们可能还会使用更多 TPSM82810、并避免在 BOM 中添加额外的卷带。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    否、这些器件尚未发布。

    如果您希望获得更高的轻负载效率、我们提供适用于1A 和2A 的 TPSM82822/1。  它们与 TPS82085和 TPSM82810具有相同类型的模块结构。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris