请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54531 尊敬的先生:
我们在 Out 产品中使用了 TPS54531DDAR、以便从+24V 输入生成+5V 电压。 我们遇到了 EMI 传导测试问题、测试失败的频率为1.21M (66.51dBuV)、1.53M (69.52dBuV)、1.81M (73.48dBuV)。 它似乎是 TPS54531开关频率的谐波。
我们使用的电路由 WEBENCH 设计工具生成。 您是否有任何关于如何抑制噪声的建议?
谢谢
此致