This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2840:器件建议

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913663/lm2840-part-recommendation

器件型号:LM2840

大家好、

我想将其用于24V 输入、15V 输出和60mA 电流。  θ JC 值94非常高。  我们基于0.9W 的热分析显示、在最大150C 结温下具有显著裕度。  您是否会为该应用推荐具有更好热特性的其他器件?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    封装热阻抗根据 JESD 51-7进行计算、这在实际电路板中可能会有很大差异。 输出功率看起来是0.9W、实际损耗是多少? 谢谢。