This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:更高电流驱动升压

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913149/tps61022-higher-current-drive-boost

器件型号:TPS61022

您好!  

我有一位客户询问以下问题:

"我测试了 TPS61022、当输入电压<2.65V、输出电压=5.1V 时、电流尖峰达到1.5A 时、我将获得功率降。

您是否具有具有具有更高电流驱动能力的不同升压转换器?

它需要工作:

输入电压2V

输出电压5-5.2

输出电流为1.5A 至2A、持续10ms、压降不超过0.5V"

我们是否有这样的器件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    想要与您确认、客户希望在输入电压为2V、输出电压为5-5.2V 的情况下、从0A 到1.5-2A 的瞬态 Vout 压降小于0.5V。 对吧?

    他们看到的压降是多少? 可以通过添加前馈电容器来提高穿越频率、从而优化负载暂态压降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、  

    客户回答以下问题:

    "正确。

    您建议我添加多少容量?

    "

    BR、

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    请将 TPS61022设置为 FPWM 模式、以获得更好的负载瞬态性能。

    为了减少压降、如下图所示、添加一个47pF 前馈电容器和一个与上部反馈电阻并联的2k Ω 电阻器。 在输出端添加另一个22uF 陶瓷电容器。

    仿真结果显示压降小于0.5V。