This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61391:升压比

Guru**** 2524500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61391

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913407/tps61391-boost-ratio

器件型号:TPS61391

大家好、

TPS61391的最大升压比是多少?
无法计算该值、因为没有 Dmax 或 TON_min 的说明

它是特殊拓扑吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    该器件没有 Dmax 限制。  如果负载电流非常小、它可能会进入 PFM 模式。

    您的目标 Vin、Vo、IO 是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    这种情况是否可行?

    Vin=3.6V、Vout=48V、Iout=60mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    最大 IO @ Vin=3.6V/Vo=48V 约为20mA。