This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24715:推荐的3节电池充电器

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24715, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913443/bq24715-recommended-3s-charger

器件型号:BQ24715
主题中讨论的其他器件: BQ24610

你(们)好

我的客户希望为3节串联电池充电、但不限于锂电池、使用 SMBus 连接到主机、最大输入电压为24V、充电电流为3-4A。

如何在  bq24715中添加 LED 指示灯、一个显示上电、另一个显示电池已满。 也可以为此设计推荐其他充电器。

我找不到合适的芯片、您还有其他建议吗?

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    BQ24715是一款由起重机控制的充电器。 它依靠主机在电池充满电时终止充电。 因此、主机需要控制额外的电路来指示已充满电。 ACOK 可以指示输入电源就绪。 BQ24610是另一个很接近的选择、但它是一款不带 SMBus 的独立充电器。