This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2412:如何验证 Oring FET 编号

Guru**** 1568665 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2412
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912647/tps2412-how-do-i-verify-oring-fet-number

器件型号:TPS2412

你(们)好  

 我的客户对 Oring FET 计数估算有疑问。 我如何知道 TPS2412可以使用多少个 FET? 是否有应用手册或标准? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan、

    我认为问题在于可并联使用的 MOSFET 数量以及 TPS2412为 ORing 应用驱动它们的能力?

    您能确认一下。

    此致、
    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kari、

       是的、您回答正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan、

    并联驱动 MOSFET 的能力取决于栅极驱动充电电流(>250uA)和栅极关断下拉电流>1.25A。

    在启动期间、大于250uA 的栅极充电电流为 MOSFET 的栅极电容(Ciss 或 Qg)充电。 在 MOSFET 导通之前、MOSFET 的体二极管导通时间很短。 该电流不应超过所用 N 沟道 MOSFET 的最大拉电流。 导通时间的持续时间由 I_Turn _on = Ciss_total *(VIN+Vth_MOSFET)/250uA 计算、其中 VIN 是输入电压、Vth_MOSFET 是 MOSFET 的栅极阈值电压、Ciss_total 是并联 MOSFET 的总栅极电容。

    关断能力取决于其下拉栅极电压的能力以及与所有并联 MOSFET 的栅极电容的关系。

    允许的最大栅极电容(总栅极电容) Ciss_total = 1.25 * 7.5/(11.5V-Vth_MOSFET)(单位:us)。

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    校正后、Ciss_total 以 uF 为单位、而不是以 uS 为单位。

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kari、

     谢谢。