This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82085:输出放电逻辑继续导通 n 沟道 FET 的最小 Vin 电压是多少?

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913366/tps82085-what-is-the-minimum-vin-voltage-that-the-output-discharge-logic-is-continuing-to-turn-on-n-ch-fet

器件型号:TPS82085

各位专家:

我们要确认放电逻辑。  

当放电逻辑工作时、我可以找到以下条件。

  • 当开关电流限制被触发32次时。
  • 当 EN 引脚被拉低至低于0.7V (典型值)时
  • 热关断、欠压锁定、短路保护

当 Vin 低于 V_ULVO (最小值2.1V)时,此放电逻辑将打开 n-ch FET。

我的问题是、该输出放电逻辑继续导通 n 沟道 FET 的最小 Vin 电压是多少。 请注意、在我们的用例中、VIN 和 EN 连接在一起。

此致、

希奥·乌奇克西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikosi-San、

    我们在最近的 D/S 更新中添加了此值。  它在第9页被写为0.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢你的答复。

    因此、我现在的理解是、当输入电压低于0.5V 时、器件现在无法运行、因此放电逻辑不起作用。

    请让我再次确认。 从该表中、我无法找到在 Vin 达到0.5V 之前放电逻辑可以工作的信息。 即使在输入电压为0.5V 时、n 沟道 FET 栅极驱动器也可以导通吗?

    此致、

    希奥·乌奇克西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikosi-San、

    表1针对 PG 引脚。  没有显示输出放电状态的表。  该信息仅包含在文本中。

    是的、典型单元仍会在0.5V 输入电压下对一些小电流进行放电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的指出。 我找到了以下句子。

    当输入电压降至大约0.5V 时、输出放电功能停止工作。
    此致、

    伊索乌奇科希