This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65295:尺寸?

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913713/tps65295-dimensions

器件型号:TPS65295

在当前数据表中、我们应该使用哪组封装尺寸图?  有两个。  此外、引脚7、8、9、16、17、18的位置尺寸也不清楚。  它们与 Y 轴封装中心线的距离是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    在封装附录中、IC 封装尺寸只有一张图纸。  第31页。  第32页显示了一个示例 PCB 封装、第33页显示了一个示例焊接模版。  该工程图似乎已标注了完整尺寸。  引脚8和17位于中心线。  引脚7和9位于中心线每侧0.45mm 的中心位置。  引脚16和18位于中心线每侧0.65mm 的中心位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有两组绘图、第一组是您提到的、另一组是第36、37、38页。  我看不到它说引脚16和18距中心线0.65mm 的位置。  此外、我所指的距离是与水平中心线的距离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    这让我感到惊讶。  我不希望在空白页之后看到其他页面。  机械信息会自动附加到我们的数据表中、虽然这种机制并不常见、但偶尔会发生故障、并且会出现额外或缺失的页面。  我确实检查了官方 TI EVM 布局、它使用了第32页建议的封装、该封装对应于第31页的尺寸。  我通常不支持 TPS65295、但正如您在此回复的标题中看到的、我在这些论坛上花费了大量时间。  让我看看我是否可以跟踪某人以确认和更正数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望很快能有一个解决方案、因为一组工程图的尺寸与另一组工程图不同。  我有一名工程师正在等待我在我们的库中创建此器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    我已通知我在中国的团队成员。  他应在夜间作出反应。  我对我的答案有一定的把握、但最好得到确认。  我还会向他发送一封包含此链接的独立电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    对于16/18引脚、它们与 PIN2~5和引脚11~14的长度相同。

    有关脚本打印参考、请使用第36页中的 RJE0018B、RJE0018A 是错误链接、将被删除。

    裕昌