This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63050:输入电压超出推荐值

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63050, TPS63060, TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910761/tps63050-input-voltage-over-recommended-value

器件型号:TPS63050
主题中讨论的其他器件: TPS63060TPS63070

您好!

计划使用 TPS63050/1。 某些电池类型的最大电压为5、8V、但绝对最大电压为7V 时、这对 IC 是否有害?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aivaras:

    您的问题是正确的。 我们建议在5.5V 以下工作的器件。 验证和验证均符合此规范。

    如果 Vin 大于5.5但仍小于7V、并且其他参数处于 ABASE 最大额定值范围内、则器件不会损坏。 但我们无法保证它的性能、 因此不建议这样做。

    添加二极管以带来额外的压降、或选择 TPS63060、TPS63070等电压速率更高的器件、情况如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aivaras:

    我想你早就已经解决了这个问题。 如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢!