This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:库 n 和#39;t "编程"或"固件"按 bqstudio 的最新版本(v1.3.86.6)

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913592/bq28z610-r1-couldn-t-programming-or-firmware-by-latest-version-of-bqstudio-v1-3-86-6

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件:BQ28Z610BQSTUDIO

大家好、

 我的客户报告了一个关键问题、即最新版本的 BatteryManagementStudio-1.3.86_Build6-windows-installer.exe 无法下载固件、也无法进行编程、即使使用 TI 网站上的最新 ROM 文件:bq28z610R1_v1_01_build_29.srec。  

 您能否帮助我们仔细检查并提供有关如何解决此问题的意见?

 详细信息可在随附的文件中找到。 e2e.ti.com/.../BQ28z610_2D00_R1-issue.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    尝试下载 bqStudio 的测试版本、查看问题是否已解决、版本是否已解决  1.3.101.1。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

     非常感谢、 这个问题得到了解决。

    此致

    Benjamin