This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110EVM-796:BQ34110EVM-796

Guru**** 2624525 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQSTUDIO, BQ34110EVM-796

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911124/bq34110evm-796-bq34110evm-796

器件型号:BQ34110EVM-796
主题中讨论的其他器件:BQ34110BQSTUDIO

我有一个12V Migthymax 电池型号 ML15-12电池、尽管您之前回答过、但我仍然无法使用 bqStudio 校准电池电压。 我的跳线位于正确的位置、我遵循了您提到的设置。 另一方面、在我的 Regin 上、我有5.23V、在 REG25上、我有0V。 我更改了 bq34110、它工作正常。 误差``校准-电池组电压校正超出允许的范围``持续存在。 此外、在 bqStudio 中、当我按 Read All 时、所有参数都会被修改并默认返回。 我的电池保持灰色并指示2mV。 我的问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供 bqStudio 接口与这些读数的一些屏幕截图?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这里是我拥有的所有设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、新图片质量差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳驾。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的跳线和连接看起来正确、您是否执行了 EVM 指南中的所有校准步骤?

    https://www.ti.com/lit/ug/sluubi1a/sluubi1a.pdf?ts=1591307372258

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我执行了所有步骤。  我甚至去看了所有关于这个问题的其他出版物,但仍然没有发生任何事情。  我​​的 Regin 和 REG25值是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    y a-t-il des paramètres de base à avoir pour les bits?  是否有方法可以知道是否发送了解封和解封完全访问命令?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您检查 SEC1和 SEC0位。  您可以在 BQ34100 TRM 中找到有关这两个位的更多详细信息。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我找不到正确的文档。 您能更具体吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否再次检查与 EVM 的电池连接? 2mV 可能是正确的、当您尝试校准校准系数过高时。 EVM 也可能存在问题。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、您能向我解释一下您所说的 EVM 是什么意思吗?

    我的电池连接看起来很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    评估模块(bq34110EVM-796)可能已损坏。 仪表看起来工作正常、但校准系数在2mV 至12V 之间过高。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、如果 bq34110已经被改变、它会改变什么部分? 为了完成此信息、我注意到只能在100至130mV 范围内进行校准。 这是我需要更改的设置吗? 当我修改参数时、当我读取全部或写入全部时、默认情况下所有参数都会返回、因此可以知道这些参数是否真的被修改了。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、是卡有问题、我只是换了卡、问题就解决了。