This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:断电后 DRD 警告计数?

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911118/bq34110-drd-warning-counts-after-power-loss

器件型号:BQ34110

尊敬的团队:

您能帮我回答以下问题吗? 非常感谢!

电量监测计有时会断电的系统中。 "DRD 警告计数= 3"是否仍能如参考手册中所述工作、或者在每次断电时是否会忘记 DRD 警告计算的历史记录?

此致、

功率放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pial、

    我们将对此进行研究、并尽快返回给您。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pial、

    DRD 警告计数保存在 DataFlash 中、因此在断电后会被记住、但如果在事件存储在 DataFlash 中之前发生功率损耗、则数据可能会丢失。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答!

    BR、

    哈珀斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、我联系设计团队确认 DRD 周期计数存储在 DF 中、但他们通知我 DRD 周期计数存储在 RAM 中、因此信息将丢失。

    很抱歉、我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Wyatt Keller