This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:如何关断 UCC28780

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913372/ucc28780-how-to-shut-down-ucc28780

器件型号:UCC28780
主题中讨论的其他器件: UCC27712

我结合 UCC28780和 UCC27712D 设计了该电路。
我希望有一个规格、在次级侧发生异常时关闭主电源。 为了实现这一点、首先从光耦合器获取状态、并将其与锁存电路(例如单次多谐振荡器)一起使用、以完全停止 UCC28780的运行。

之后、我担心处理方法。
我想知道应该使用哪个引脚来关断。 UCC27712没有使能引脚、因此很难关断。
我想使用 NTC (9引脚)。
我想准备一个与 NTC 热敏电阻并联的10kΩ Ω 电阻器、并在出现异常时强制将其设置为10kΩ Ω 或更低。

是否有更实用的方法?
如果我强制 RUN 引脚为低电平、它不会关断、对吧?
如果可以通过 RUN 终端实现它、则可能会更好。

B.R. 德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tak、

    感谢您关注 UCC28780 ACF 控制器。

    UCC28780数据表(第32页)的第7.4.10.3节介绍了 NTC 引脚 OTP 功能的行为。  它可以根据您的建议用作关断引脚、但请注意、它不是绝对关断引脚。  只要 Vntc 小于1V、控制器将循环进行 VDD 充电和放电、并在 VDD 循环的峰值处使用3个短暂的测试脉冲来测试启动条件。  在这些测试脉冲期间、输出功率几乎为零、但下部 MOSFET 确实会针对3个测试进行切换。  即使 MOSFET 短暂开关、输出仍保持未通电状态、直至释放 NTC 引脚。  NTC 输入可通过光耦合器晶体管直接拉至 GND、无需串联电阻器、因为 NTC 电流限制为105uA。      

    但是、如果您的关断要求是在故障条件下根本不进行切换、那么我 建议使用晶体管将 REF 输出下拉至 GND。  这种方法似乎违反了 REF 拉电流的5mA 绝对最大额定值、但这是一种连续负载限制。  REF 电路内部电流限制 在大约15mA、当拉至~4.5V 以下时、控制器将关闭。  15mA 电流会将 VDD 快速放电至 UVLO 阈值、其中 REF 关闭。  然后 、控制器将尝试通过为 VDD 充电至17.5V 来重新启动、并再次打开 REF。  由于 REF 由外部晶体管保持低电平、因此它将 VDD 下拉至10V、而无需进行任何开关。  这个启动尝试序列将无限循环、直到 REF 被释放。  REF 上过载的占空比很小。   由于 VDD 保持在~10V 以上、故障晶体管可以保持锁存状态、直到输入电源被移除且锁存器断电。    

    但请注意、VDD 是由大容量电容器充电的、因此即使在切断交流电源后、它也会继续循环重新启动尝试、直到大容量电容器耗尽。 这可能需要很长时间、具体取决于大容量电容器的大小。  或者、锁存器偏置电源可能直接来自交流线路、但该电路设计可能很麻烦。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ulrich

    感谢您的有用建议。
    您的回答总是非常好。

    我的担心已得到解决。

    我按照您的建议使用 REF 引脚。
    此外、感谢您告诉我详细的内部电路规格。
    (恒流电路等)

    B.R.Tak