请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BQ25713、 BQ40Z50你好
我使用 BQ25713EVM-017模块为10 S 1300mAh 12V 电池充电
我更改了 ADC 的禁用低功耗模式
最大充电电压:12592 mA
最小系统电压:9984mA
这是我的模块配置
问题是 ADC IDCHG 始终为0mA、即使仅考虑电池无直流电也是如此
我还有一个问题...
当 ADC VBAT / ASYS 高于最大充电电压时,ADC ICHG 值是否变为0mA?
我是说,我连接了直流电给电池充电,充电电流寄存器也是320mA,看门狗定时器被禁用
当我检查 ADC ICHG 值时,它是0mA
如何知道电池已满??
谢谢你