This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713ENV-017问题与 IDCHG 有关

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713EVM-017, BQ25713, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912555/bq25713env-017-the-question-is-related-to-idchg

主题中讨论的其他器件:BQ25713BQ40Z50

你好

我使用 BQ25713EVM-017模块为10 S 1300mAh 12V 电池充电

我更改了 ADC 的禁用低功耗模式

最大充电电压:12592 mA
最小系统电压:9984mA

这是我的模块配置

问题是 ADC IDCHG 始终为0mA、即使仅考虑电池无直流电也是如此

我还有一个问题...

当 ADC VBAT / ASYS 高于最大充电电压时,ADC ICHG 值是否变为0mA?

我是说,我连接了直流电给电池充电,充电电流寄存器也是320mA,看门狗定时器被禁用

当我检查 ADC ICHG 值时,它是0mA

如何知道电池已满??

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、我们需要启用 ADC 以读回 IDCHG 电流。 设置 ADC 选项寄存器3AH。  

    尽管 ADCIBAT 寄存器(29/28H)可提供充电电流和放电电电流读回功能。 LSB 为64mA。 在64mA 充电电流下、10m Ω 感应电阻器上的电压为0.64mV、这是一个在嘈杂环境中非常低的测量电压。  

    为了实现高精度/高分辨率、我建议将电池充电控制器 BQ25713与 BQ40Z50等电池电量计配对使用。