This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:如何在 BqStudio 主机中配置正确的 BQ25703A 寄存器参数?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912595/bq25703a-how-to-configure-the-correct-bq25703a-register-parameters-in-the-bqstudio-host-computer

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

尊敬的支持团队:

我有一个使用 BQ25703A 充电芯片的项目。 详情如下:

1.使用 BQ25703A 芯片作为充电芯片
2.对于4S1P、电池为12V/5Ah LiFePo4 (最大电压为14.6V)
3.适配器的电源为12V
输入电流限制为3.5A
最低系统电压为11.4V
6.充电电流设置为2.5A,无需 OTG 功能。

我在 Bqstudio 主机上配置了寄存器、具体参数如下:

*器件:bq25703A
* BQZ 容器:Charger_1_00-bq25703A.bqz
*
充电选项0 E20E
充电电流寄存器09C0
充电电压寄存器3910
OTG 电压寄存器0000
OTG 电流寄存器0000
输入电压寄存器2080
最低系统电压2D00
输入电流寄存器4100
充电状态寄存器 A000
PROCHOT 状态寄存器0000
输入电流限制正在使用4100
VBUS 和 PSYS 电压读回8100
充电和放电电流读回0000
输入电流和 CMPIN 电压读回0000
系统和电池电压回读0000
制造商 ID 和设备 ID 读回7840
器件 ID 读回1178
充电选项1 0211
充电选项2 02B7
充电选项3 0000
PROCHOT 选项0 4A54
PROCHOT 选项1 8120
ADC 选项2000

我不知道该寄存器的配置是否正确、我不知道如何操作、也不知道该寄存器是否被成功写入。我单击"wirte Register"选项、状态栏显示"Device ACK OK"、 但.log.err 文件显示了各种寄存器"器件未确认"。

我在此请求 TI 团队提供帮助、如何配置正确的 BQ25703A 寄存器参数以及如何写入这些寄存器参数。

请立即对此作出答复。

此致、

Huigen Jiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huigen、

    您的寄存器设置看起来不错。 对于首次使用的用户、我建议您遵循我们的用户指南BQ25703AEVM-732。  

    验证写入的寄存器的一种简单方法是再次读取寄存器并检查是否存在不匹配。