This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:电池意外放电和学习模式

Guru**** 2550120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913175/bq25713-unexpected-battery-discharging-and-learn-mode

器件型号:BQ25713

您好!

我们目前遇到意外的电池放电问题、如下所示。  请指导我们对此进行调试、并告知我们它是否与 BQ25713学习模式相关。

  • 它发生在85个系统中的11个系统上。
  • 当问题再次出现时、电池容量约为75%~80%。  通常、当电池容量放电到75%以下时、我们将启用充电来为电池充电。  但是、问题发生在它仍然以1A 的电流持续放电。
  • 很难重复此问题、如果再次执行此测试、则不会出现此问题。  不知道它是如何恢复的。
  • 我们确实检查了 EN_LEARN 位、以确保在问题重复时禁用学习模式。

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ25713是一款主机驱动型电池充电器。 它不知道电池电量计信息、例如75%~80%。  

    充电器包括看门狗计时器、可在充电器未接收到写操作时终止充电
    MaxChargeVoltage ()或在175s 内写入 ChargeCurrent ()命令(可通过 REG0x01[6:5]进行调节)。 时间
    发生看门狗超时,所有寄存器值保持不变,除了 ChargeCurrent()复位为零。 电池
    充电暂停。 必须重新发送写入 MaxChargeVoltage()或写入 ChargeCurrent()命令以进行复位
    看门狗定时器和恢复充电。 写入 REG0x01[6:5]= 00来禁用看门狗定时器也会恢复
    充电。