This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25155:验证:输出低阈值电压

Guru**** 2519050 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910878/bq25155-verification-output-low-threshold-voltage

器件型号:BQ25155

您好!

对于 BQ25155、5mA 负载电流测试条件下的 VOL 值为(0.25 * VIO) V

如果我的负载电流远低于5mA、这是否也意味着 BQ25155的 VOL 也低于 (0.25 * VIO)?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流显示了测试期间的负载电流。 在较低电流下、规格将相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的 MCU GPIO 可在0.42V 的最大电压(VIL)下解释低电平状态。 然后、BQ25155的 I2C 最大低电平状态输出电压(VOL)为0.525V (0.25*2.1V)。 充电芯片的 VIO 为2.1V。

    MCU GPIO 可能无法解释为低电平、因为 GPIO 的输入信号高于0.42V。

    有什么解决方案吗?

    请提供建议。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看下面的对话。

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/911158