This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131-Q1:有关热性能信息的问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65131-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912712/tps65131-q1-question-on-thermal-information

器件型号:TPS65131-Q1

大家好、团队、

只是想了解 TPS65131-Q1热性能信息、RthJA 通常大于 RthJCtop、但在 TPS65131-Q1数据表中、 RthJA < RthJCtop。

您能帮助检查原因吗?

谢谢。

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    我已经就此主题通知了我们的专家、请在6/12/20之前回复。

    谢谢、

    Costin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    我检查了 TPS65131-Q1 RGE (VQFN-24)和同一封装中的其他一些器件、对于较小的 VQFN 封装、如 TPS65131-Q1的封装、Theta-ja 似乎略低于 Theta-jc。 这可能是因为连接到电路板上实心铜平面的这些封装的外露散热焊盘提供了从结到周围环境的较低热阻路径、而不是从结到外壳顶部的路径。 因此数据表中的数字是正确的。

    此致、

    辽卡特