This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Инструменты WEBENCH®︎/ LM5118:芯片 LM5118上的充电器问题

Guru**** 2554360 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910890/webench-lm5118-problem-with-the-charger-on-the-chip-lm5118

器件型号:LM5118

工具/软件:Инструменты дизайна WEBENCHRegistered

下午好。 我为铁路运输中安装的系统提供不间断电源。 我决定将 LM5118芯片用作充电控制器。 理想二极管控制器 LM74700用作输出二极管、而 ACS712-05用作电流传感器。 充电电压由 IRLML6346晶体管控制、该晶体管将1KOM 电阻分流。 通过微控制器的 PWM 进行管理。 主要问题是电流消耗大、或者感觉在一段短时间内、LM5118控制器会触发直流/直流转换器 TEP 75-7215WI 的保护。 例如、我用500毫安的电流和28.8伏的电压为电池充电。 此外、Lm5118的输入电压为24伏。 直流/直流转换器具有保护功能。 或者它开始在某种谐振中工作。 我尝试从电路中排除直流/直流转换器、并将 LM5118直接连接到实验室电源。 电源开始振铃、电流消耗也很高。 我尝试在直流/直流转换器和充电控制器之间放置一个扼流圈、一个扼流圈和一个电容器。 尝试操纵 LM5118的工作频率和斜坡。 始终有一个结果。 电路会产生较大的振铃。 并且电流消耗峰值很大。 我将 LM5118上的输入电压波形、印刷电路板的设计和印刷电路板本身的问题附加到一起、也许我被接线误了。 我根据​​现场推荐的 TI 设计人员制作了无线电组件的电路图和面值。 我应该采用哪种方法来挖掘、是计算误差还是 PCB 布局误差? 我还想说,这种奇迹只发生在电池上。 灯或电阻形式的负载工作正常、没有振铃或 LM5118电流消耗增加。 对于电阻负载、电路工作得非常完美!!! 在使用电池时、这种自激励来自何处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3022._12043E043F0440043E044104_-_3204_-TEXAS.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上面的消息是一个原理图。 在此消息中、我将在 PCAD 2006 formate2e.ti.com/.../_180411041F045F00200410045F00_3_2800_1.6_3C043C04_-_480435043B043A043E04330440043004440438044F042900_.pcb 中附加一块印刷电路板和印刷电路板本身的照片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergey、

    很遗憾听到您的应用程序出现问题。

    要再次检查组件值、我建议使用 LM5118 快速入门计算器。 您能为我提供应用规格吗?

    输入电压范围:

    输出电压

    最大输出电流:

    当输入电压振铃时、输出电压是否稳定?

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下午好。 电路的输入参数-直流/直流转换器提供的24伏直流电压。 输出电压可在28.8 (电池的循环充电模式)至27.4 (缓冲器充电模式)之间进行调节、最大输出电流不超过1安培。 我成功地解决了这个问题。 结果是我的疏忽。 我在计算中出错、并在0.025欧姆焊接了限流电阻器、在将其替换为0.075欧姆后、电路开始完美工作。 振铃消失、电流消耗降低。 不幸的直流/直流电力 TEP 75-7215WI 终于变得善良、不再重新启动。 在这段时间内、芯片一直处于关键的开-关模式、SS 桥臂上的 SAW 就证明了这一点。 相应地、电路未按预期处于限流模式、而是处于持续紧急开-关模式。 我仍然需要调整反馈电路,但现在可以清楚地看到电路工作正常。 我无法理解的一件事是电感为何如此热。 她的电流为8安培、SRP1265电感为30uH。 非常热、充电电流为1安培、输出电压为28.8伏。 有一个当前预留。 是否确实需要使用具有更高电流的电感? 另一个问题,我完全不明白,如何知道输入和输出电压,电流如何正确选择电感? 我尝试了30 μ H、47、100、120。 电路的行为相同。 如何正确计算?
                 总的来说、我要感谢德州仪器开发人员为这个芯片所做的努力。 她很酷,她在世界的这个细分市场中没有类似的东西。 降压-升压、输入电压高达75伏、接线小、电流限制。 我在竞争对手中没有看到过类似的东西。 我们公司已多次使用您的芯片、我希望这种芯片不会被中断多年。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergey、

    我很高兴听到您喜欢 IC、并且您可以进行电路切换。  

    是否可以探测电感器电流? 电感器的温度有多高? 由于饱和电流远高于计算得出的电感器电流、我很惊讶地听到电感器变热。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是,我没有时间测量电感器电流。 昨天发送了一个原型。 我将为未来提供高电流电感。 现在我使用的是电感 47uH 6A (SRP1265A-470M)

    是的、并且二极管正常升温、尽管电流看起来不大(1安培)。 但不幸的是、该产品是从我的鼻子下取来的、不允许对其进行调整以达到最后的目的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sergey、

    明白。 如果您将来有任何疑问、请联系我们。

    谢谢、

    Garrett