This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:如何使用它来测量38Ah 电池(并联2x19Ah)的容量?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911820/bq35100-how-to-use-it-for-measuring-capacity-of-38ah-batteries-2x19ah-in-parallel

器件型号:BQ35100

大家好、

我们正在计划在 特定项目中实施38Ah 锂亚硫酰氯(LTC)电池(并联2x19Ah)并测量其容量、但 BQ35100的最大容量为32Ah。

请建议一种方法来测量其在 EOS 模式下的容量。

此外、TI 是否有单独的 IC 用于测量容量更高的 LTC 电池?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajarshi、

    在 TRM :https://www.ti.com/lit/ug/sluubh1c/sluubh1c.pdf?ts=1591382509909&ref_url=https://www.ti.com/product/BQ35100中、BQ35100应能够处理高达65Ah 的容量

    您应该能够上传您的电池 ChemID、电量监测计将对该 ChemID 进行查找、以根据电池的内部电阻确定电池的剩余电量。  

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    我已经检查了 TI 网站、它显示最大32000mAH。 那么、我对哪些数据是正确的有点困惑?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajarshi、

    是的、您答对了、最大值为32000mAh、很抱歉我看到了错误的寄存器。

    目前、我们没有能够支持锂 亚硫酰氯化物化学容量的监测计。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    那么、我们无法使用两节19Ah 电池并联使用电量监测计?  

    我们是否还有其他方法可以并行使用这些电池? 我知道、当我们串联使用这些电池时、我们可以使用"分频"方法。

    请给出建议。

    此致、

    Rajarshi Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajarshi、

    我们目前没有一个电量监测计可以支持使用该化学物质的超过32Ah 的电池、即使通过降低或其他配置、它也可能导致监测不准确。

    此致、

    Wyatt Keller