请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD3138
UCD3138有问题、我们正在调查原因。
作为先决条件、我了解数据表和参考手册(SLUSAP2I)中的9.1布局指南建议使用单个 GND 模式布局。
如果您不遵循建议的单个 GND、请告诉我是否会发生以下事件。
接地端之间的噪声超过0.3V。 如果此时发生复位、但如果接地差偏离0.3V、是否会导致复位?
(当复位发生时、已通过波形确认 V33D 不低于 VGL 且/RESET 引脚不低于2.5V。)
此外、作为针对复位事件的对策、当不推荐的 GND 结构(GND 被分离)被更改为单接地时、复位事件不再发生。 我想确认这些措施的有效性。