This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:AGND 和 DGND 的连接

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912046/ucd3138-connection-of-agnd-and-dgnd

器件型号:UCD3138

UCD3138有问题、我们正在调查原因。

 

作为先决条件、我了解数据表和参考手册(SLUSAP2I)中的9.1布局指南建议使用单个 GND 模式布局。

 

如果您不遵循建议的单个 GND、请告诉我是否会发生以下事件。

 

接地端之间的噪声超过0.3V。 如果此时发生复位、但如果接地差偏离0.3V、是否会导致复位?

(当复位发生时、已通过波形确认 V33D 不低于 VGL 且/RESET 引脚不低于2.5V。)

 

此外、作为针对复位事件的对策、当不推荐的 GND 结构(GND 被分离)被更改为单接地时、复位事件不再发生。 我想确认这些措施的有效性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们建议遵循此处的实用设计指南文档:

    https://www.ti.com/lit/an/slua779b/slua779b.pdf

    不遵循这些准则肯定会导致复位问题。   

    与其他微控制器制造商一样、我们提供设计指南、而不是电源抑制信息。   

    电源抑制实际上并不适用于数字电路。   

    当然、您所描述的电源差异可能会导致复位。