This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找外形小巧的降压单节锂离子电池充电器

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913257/looking-for-buck-single-lithium-ion-battery-charger-with-smallest-form-factor

主题中讨论的其他器件:BQ25618

您好 TI 团队

我正在寻找 采用最小封装的最新单节降压转换器电池充电器。

系统电流:1A

2.电池充电电流:0.5A

输入:最大5.5V

化学:锂离子/聚合物

5. NTC 支持

6.主机控制:I2C

7.可配置输出电池电压

谢谢

Shekhar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shekhar、

    感谢您的查询。 请随时查看 BQ25618、它可满足您的所有要求、在0.5A 充电时也可提供95.5%的效率、并且电池电压可在3.5V - 4.52V 之间进行配置。  

    请随时提出任何进一步的问题。