This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要 BMS IC

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24800, BQ24702, BQ25713, BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913542/need-bms-ic

主题中讨论的其他器件:BQ24800BQ24702BQ25703BQ24780BQ25713BQ25790

请帮我选择电池充电器 IC 并提供一些建议吗?

它用于手持设备等产品。  我想选择具有更高 成本性能的芯片。

可通过 USB 充电(如果我们可以使用低成本 USB PD 或 QuickCharge)则更好

连接器为 Type-C

锂离子电池(系列4中为18650)

电池平衡控制 IC

候选(bq24780、bq25703、bq24800、bq24702、bq2473a、 等)  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看我们的降压/升压充电器产品系列、如果您的应用是高功率、我建议您使用 BQ25713、如果它的功耗相对较低、大约为30W 充电、您可以查看我们最新的集成式降压/升压充电器 IC BQ25790 (此器件在不到一周前发布)。  

    如有任何疑问、请随时发布。