This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9081:上电/断电序列

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913210/ucd9081-power-sequence-up-down

器件型号:UCD9081

您好!

我想使用 ucd9081为2个器件加电和断电。 哪个器件分别使用4 EN 和4 MON。  

DEVICE_1 (MON1、MON2、MON3、MON4、EN1、EN2、EN3、EN4) DEVICE_2 (MON5、MON6、MON7、MON8、EN5、EN6、EN7、EN8)

我的问题是:如果我在不使用 I2C 寄存器的情况下只关闭1个器件、例如 DEVICE_1并保存正确的电源序列、我可以吗? (而另一个 device_2保持活动状态)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    UCD9081用于控制两个不同的电源组。  大多数情况下、断电排序是由故障触发的。 当检测到故障时、器件可以根据电源轨的配置方式关断电源轨。 例如。  如果 MON1存在 UV/OV 故障、您可以配置为关断 EN 1/2/3/4、但让 EN 5/6/7/8保持。

    如果没有故障、则必须使用 I2C 来关闭电源轨。

    此致

    Yihe

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    如果我具有以下序列:

    EN1->EN2->EN3->EN4

    EN5->EN6->EN7->EN8

    我应该将2个 fat 用于故障的哪个位置? 在 MON1和 MON5或 MON4和 MON8上?

    如果我将 FAT 放在 MON1上,我是否可以按如下顺序进行排序: EN4->EN3->EN2->EN1或 EN1->EN4->EN3->EN2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    最好 在所有 电源轨上放置垫、因为在运行时任何电源轨都可能发生故障。

    您必须分别在电源轨上设置不同的关断延迟 、以便根据延迟关闭 EN。

    此致

    Yihe