This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73606-Q1:启用是否早于 Vin 的任何问题

Guru**** 2386680 points
Other Parts Discussed in Thread: LM73606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912295/lm73606-q1-any-concerns-if-enable-is-earlier-than-vin

器件型号:LM73606-Q1
主题中讨论的其他器件:LM73606

大家好、

如果 ENABLE 早于 Vin、您是否会告知您在序列中是否存在任何问题?

或者该器件没有加电/断电序列限制?

谢谢你。

此致、

艾伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伦

    我们不建议在 VIN 之前对 EN 施加电压。 器件通常具有从每个引脚到 GND 和到 VIN 的 ESD 二极管、因此在 VIN 之前向 EN 施加电压可能会导致电流流经该 ESD 二极管(不适用于连续电流)。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    如果 EN 信号增加 RC 延迟、它是否可以避免电流流过 ESD 二极管? (或不建议这样做)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    如果 PR90=10k 以限制 EN 输入电流、是否仍然存在任何有关"EN 信号早于 Vin"的问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、

    您需要检查 LM73606输入电压上升速度是否快于低通 EN 信号、以便不会超出 EN 引脚的绝对最大规格、即 VIN + 0.3V。 限制流入 EN 引脚的电流将是更合理的解决方案、但仍不建议这样做。 ESD 二极管不用于连续电流。

    Sam 和 Jerry