This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:使用 BQ27220时电池的最小容量

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27220, BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913206/bq27220-minimum-capacity-of-battery-for-using-the-bq27220

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件: BQ27426

你好

我尝试使用 BQ27220作为锂聚合物电池的电量监测计。
但电池容量为80mAh
是否可以将80mAh 电池用于 BQ27220?
如果不可能、请建议可能的产品。
此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louis、

    我们将很快向您提出建议。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Wyatt

    我在等你的反馈

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    您是否考虑过 BQ27426? 使用小于100mAh 的电池是可以的、但需要进行适当的调节。 我们实际上在这里有一个应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slua792/slua792.pdf 

    谢谢、

    鲁什