This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2511:CSn 输入引脚的最大泄漏电流是多少?

Guru**** 2814315 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912791/tps2511-what-is-the-max-leakage-current-of-the-csn-input-pin

器件型号:TPS2511

大家好、

我的客户想知道使用 TPS2511DGNR 的 CSn 输入引脚(引脚4)上的最大泄漏电流是多少。 他们希望将反馈电阻器直接连接到此引脚。 这会是个问题吗?

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    CS 引脚是开漏输出、而不是输入。 因此、根据设计、您需要连接一个上拉电阻器来指示何时发生了事件

    至于泄漏电流、没有信息、但它也取决于您使用的上拉电阻器的大小。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    谢谢。 我对这种混乱表示歉意。 我相信当客户提到"反馈电阻器"时、CS 引脚电流将流向另一个器件、而不是流入 CS 引脚。

    您能否与设计人员核实您/他们认为适合的给定条件下的最大泄漏电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    但 CS 引脚不提供任何电源、因此您无法重定向电流。  

    我们不进行此测量、因为这种电流测量再次取决于您连接的上拉电阻器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    泄漏电流为1.0uA