This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:关闭 TPS92641时 VLED 上有噪声

Guru**** 2587285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913171/tps92641-there-is-noise-on-vled-when-power-off-tps92641

器件型号:TPS92641

你(们)好,先生。

我的客户在断电时发现问题。 断电时、存在接近 UVLO 电压的噪声。

放大。

通道1:输出电压(10V/DIV)

通道2:输出电流(2A/DIV)

通道4:输入电压(10V/DIV)

如果它们使用较高的 UVLO 迟滞范围、则问题就会消失。  

我能不能知道为什么会发生这种情况? 设计有什么问题?

BR、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    如您在此处所见、缓慢转换 UVLO 阈值时可能会出现问题。  发生这种情况时使用的迟滞是什么?发生这种情况时使用的迟滞是什么?  所有 UVLO 电阻器的值是多少?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    我通过邮件向您发送原理图。

    它们将 R9从0更改为20k。 4.2V 至16.97V 的输入电压。 症状消失。

    顺便说一下、这适用于 TE 冷却器。 电阻负载约为3.3ohmn。 不确定是否会影响。

    BR、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    我将关闭此消息、因为我们将通过电子邮件进行通信。

    此致、