This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570EVM-206:BQ25570EVM-206:VOUT 问答

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913354/bq25570evm-206-bq25570evm-206-vout-q-a

器件型号:BQ25570EVM-206
主题中讨论的其他器件:BQ25570

在 BQ25570的数据表中、我确定 VOUT= VBIAS*((ROUT2+ROUT1)/ROUT1)。

我认为、在 BQ25570-EVM 板上、ROUT1和 ROUT2是 R9和 R10。

因此、我想知道是否可以用不同的值替换电路板上的 R9和 R10、以将 VOUT 调整为我想要的任何值。 (当然、在数据表规格中可能的 VOUT 范围内。)

如果可以调节 VOUT 值、数据表中会指示 R9和 R10的总和应小于13M 欧姆、但即使 R9和 R10的总和大约为8M 欧姆或7M 欧姆、它也能正常工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanghyun、

    是的、可使用外部电阻器调节输出。  电阻器值及其总和可以是较小的值 、但代价是通过电阻器的功率浪费。

    此致、

    Jeff