This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:提供给 A 和 B 通道的不平衡电流值

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912880/ucc28070-unbalanced-current-values-supplied-to-a-and-b-channels

器件型号:UCC28070

您好!

我想问一个有关 UCC28070器件的问题。
我正在创建电路板并检查电路板的运行情况。
测量波形随附。
它在负载为4A 时正常运行、但如果负载电流值降至1A、则 B 侧通道的电流值会降低。
当输出电流减小时、提供给 A 和 B 通道的电流值是否会变得不均匀?
这种行为是否正常?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaji、您好!
    1A 负载的示波器快照中的相电流为:

    这些电流是否看起来不平衡?

    刻度设置为5A/div。  
    您可以更改为1A/div、然后测量 A 和 B 的峰值

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    您提取的图像在4A 负载下。
    1A 负载的图像如下所示。
    几乎没有电感器电流流动、并且 GDB 脉冲宽度很窄。
    当负载降低时、这种情况是否作为正常运行发生?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaji、您好!

    这是不正常的、它表明电流不是在 CH A 和 CH B 之间共享的
    PFC 设计的最大负载电流是多少?

    CSA、CSB 信号是电流放大器的输入、您应该对它们进行比较。
    对于负载电流的工作范围、CSA 和 CSB 应具有相同的开关模式和幅度
    检查电流互感器上是否使用了正确的负载电阻器。
    使用 Excel 计算器。
    如果负载电阻器过小、则测得的信号会很小、难以准确测量。
    这可能会导致 A 和 B 通道失衡。

    此致

    John