This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV707:TLV70712PDQNT 1.2V 输出

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913413/tlv707-tlv70712pdqnt-1-2v-output

器件型号:TLV707

尊敬的:

如果 TLV70712PDQNT 直接生成3.3V 输入电压和1.2V 输出电压?  请帮助确认图中所示的电路是否正确? 是选择 精确?μ F 的电容

此外、是否可以直接通过 TLV70711PDQNT 生成1.2V 输出电压?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的。 这将起作用 TLV70712将生成1.2V。 这是器件的最小 VOUT。 我们没有 TLV70211。

    但愿这对您有所帮助。