This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1117:LM1117

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912362/lm1117-lm1117

器件型号:LM1117

大家好、

在数据表中、对于800mA 的输出电流、最大压降电压为1.3V。 对于5V 至3.3V 转换、压降将为5-3.3=1.7V、高于数据表中规定的压降。

LM1117-3.3是否可用于从5V 得出3.3伏电压。 请分享知识

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijayavani 您好、

    是的。 这将起作用。 TLV757是一款更新得多 的器件、可为您提供更多空间。  

    我希望这能回答你的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以正常工作。 在这种情况下、支持多少输出电流来维持稳压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijayavani 您好、

    我们的大多数新稳压器都没有最小负载电流。 所以答案是0。

    但愿这对您有所帮助。