This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62740:负载引脚

Guru**** 2810015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913205/tps62740-load-pin

器件型号:TPS62740

大家好、

我将在其中一个设计中使用 TPS62740。 我将利用 LOAD 引脚为一些模拟和数字组件供电、例如电压基准、运算放大器、多路复用器、FLAH 存储器等

因此、我必须同时使用 AVdd 和 DVdd 行。 我将分离负载引脚输出以创建如下所示的这些电压轨

我的问题是:

1.这种方法对于创建 AVdd 和 DVdd 是否正确?

2.我必须去耦两个桥臂、或者能否去耦紧负载引脚? 我是否应该使用数据表中提供的相同 RL 滤波器(对 Vout 进行去耦)?

提前感谢

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我想说的最佳做法是对 DVdd 和 AVdd 进行去耦、方法是对每个桥臂使用 LC 滤波器(对于高频衰减、铁氧体磁珠将比电感器好得多)、并且旁路电容器应放置在 IC 输入附近。 您可以在此处阅读有关以下内容的更多信息: 滤波技术:隔离模拟和数字电源

    我建议您查看您正在供电的模拟和数字组件的数据表、它们应该有一些推荐的应用电路。

    此致、

    Davor