This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62808:输出电流为2mA 时的输出电压异常...

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913346/tps62808-abnormal-output-voltage-while-out-current-is-2ma

器件型号:TPS62808

尊敬的 Sirs:

我发现、如果输出电流非常低、TPS62808输出电压将高于1.8V。(2mA)

与其他 E2E 帖子一样、启动仿真似乎没有问题。

 

但是、稳态仿真仍然具有错误的输出电压。

这也是一个短仿真时间问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我能够复制您的结果。 我将就此问题与我们的 WEBENCH 团队联系、并随时向您提供最新信息。

    此致、

    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter/Davor:

    我们已经解决了这个问题。 我已附上 pdf 供您参考。 问题在于器件进入 PFM 模式时的仿真时间。

    我们将在下一个量产版本中在 TI.com 上更新这些更改。 我们将向您提供最新信息。

    e2e.ti.com/.../WBDesign11912.pdf

    谢谢、此致、

    阿图尔