请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2663 尊敬的所有人:
我想询问 RLIM 的值。
TPS2663数据表中描述了 RLIM 建议范围、如下所示。
kΩ 最小值、它为3 μ A。
2.5kΩ 客户正在考虑设置 RLIM=8 Ω 来设置 IOL (ILIM)=7.2A。
该值小于建议的范围、但是否有任何不利影响?
此致、
是的、奥特伊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Rakesh:
感谢你的答复。
"对于小于2.92kOhm 的 RLIM 值,该器件检测到 ILIM 引脚短路,并保持 内部 FET 关断。"
当 RLIM 设置为低于3kΩ Ω 的值时、是否可以认识到 ILIM 引脚消耗的电流大于 RLIM = 3kΩ Ω 且器件本身检测到它并关闭内部 FET 时的电流?
(ILIM 引脚上有一个 kΩ 的电压值(电流值),通过将其设置为低于3k Ω 的电阻值,将超过指定的电压值(电流值),因此我猜测内部 FET 将保持关闭。)
此致、
是的、奥特伊