This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5161:低侧电流限制运行和最大灌电流限制值

Guru**** 2383440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912944/lm5161-low-side-current-limit-operation-and-max-sinking-current-limit-value

器件型号:LM5161

大家好、

 

7.3.7电流限制的数据表中介绍了电流限制操作,但它也适用于低侧电流限制吗?

还是仅用于高侧电流限制?

如果7.3.7仅用于高侧电流限制操作,您是否可以建议低侧电流限制操作?

 

 

灌电流限制在数据表中定义了典型值3A。

客户发现其应用中的最大灌电流为4.7A。

 

是否可以共享最大灌电流限制的数量?

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它用于 高侧电流限制、但低侧拉电流也不会超过该限值。 存在低侧灌电流限制、如果灌电流超过该限制、低侧开关将关闭。

    2.您是否有该电流的波形以及 Vin/Vout/SW? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven、您好!

     

    请让我再次确认。

    低侧开关的关断时间应用于数据表中的公式5。

     

    如果灌电流超过大约3A,低侧开关将关闭?

     

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到了您的电子邮件、并已将其转发给专门的工程师。 该员额将关闭。