This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:无需电流反馈即可工作

Guru**** 2562370 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911591/ucc28950-work-without-current-feedback

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: UCC28951

你好!
一段时间前、我一直在问一些有关 UCC28950的问题。
现在、我获得了用于首次运行和测试的真正的转换器硬件。

基本参数为:
全功率5kW。
输入18-36V。
输出400V (通过更改反馈增益仅出于安全考虑在100V 上进行测试)。
频率为50kHz。
电桥由16个 MOSFET 和4个 MOSFET 并联构成。
有3300uF 和700uH 输出滤波器。

我对电流传感器的正确工作有一些疑问。 它是用于缩放和整流的带反相运算放大器的 LEM505、如 TI 模拟工程师指导手册第70页所示;)
我尝试在没有电流反馈的情况下启动转换器、但在只有50W 负载的情况下、由于 MOSFET 上的噪声、大电流瞬变和大电压尖峰、转换器变得不稳定。
是否可以仅使用电压反馈运行 UCC28950?

现在、我要测试功率能力并进行一些其他测试。 我不需要对瞬变做出快速反应、也不需要完全的功能。

P.S. 我尝试在没有任何反馈的情况下运行转换器-它以100%占空比进行校正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladamir、

    我已要求我的一位同事回复你的帖子、他在这种类型的路易中拥有更多的经验

    LEM505是否用于感应初级侧开关电流、它是否提供合理的频率响应来精确跟踪电流波形?

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Vladimir

    1/是的、可以在没有反馈的情况下运行控制器-它将在 Dmax 下运行、因此您需要确保不会使功率级过载。 也不存在电流限制。 以下是两个链接、第一个链接指向将在 开环中运行 UCC28951的电路-尽管您似乎已经能够执行此操作、第二个链接是用于调试 UCC28950功率级的通用方法

    2我在《模拟工程师指导手册》中找不到相关信息,也找不到有关霍尔传感器的任何信息-您能否剪切并粘贴页面的图像? 我也找不到有关 LEM505的任何信息。

    您能否在此处发布该部分原理图并进行审阅?

    3我过去使用过霍尔传感器,它们在正确使用时工作良好。 它们的频率带宽是需要注意的主要特性。 它们还对地球磁场敏感、因此它们的输出随产品的旋转而变化-我发现这是很难的!

    4如果电压尖峰过大-如果您按照调试过程进行操作、您将能够看到这一点、那么最可能的原因是功率级布局中存在过多的未钳位电感。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/Open-loop.pdf

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/5305.UCC28950_2C00_-UCC28951-Debug.docx

    请将上述信息转发给我、我将查看一下。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    最后、我通过将 RSUM 绑定到 VCC 将控制器置于 VCM 中。 一切都用于测试目的。