This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63050:输入电流限制设置(ILIM0、ILIM1)

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910396/tps63050-input-current-limit-setting-ilim0-ilim1

器件型号:TPS63050

大家好、

我想快速检查 TPS63050的输入电流限制(浪涌电流限制)设置,如 d/s、

IIN_MAX 在规格 Vin=2.7V 至4.5、Vout-4.5V、ILIM0=HI、ILIM1=HI 时最大输入浪涌电流为1950mA (最大值)、

在这种情况下,如果将 ILIM 设置更改为 ILIM0=LO,ILIM1=HI,然后根据规格,输入浪涌电流将为 IIN_MAX (max)*0.65 (即1950mA*0.65=1267.5mA (max)),这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    再添加一个问题,在这里,输入电流限制的 ILIM0/1设置,是否仅在启动时浪涌电流限制,而不是在稳定状态下平均输入电流限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    由于我对该部件不太熟悉、因此我需要与团队或工作台测试进行双倍检查。  明天请允许我回复...

    感谢您的理解。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

     由于与我们团队的时间冲突、我担心答案可能会延迟。 我会在得到确认后通知您。

    很抱歉让你久等了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    根据我们进行的工作台测试、 电流能力取决于 ILIMx 设置、不仅是降低的启动电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    您是否会更具体地描述这一点?  

    这是否意味着 TPS63050的输入电流限制功能不仅在启动时还包括稳定状态?

    这似乎与我从另一个 E2E 帖子中读取的内容不同。

     https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/626275?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS63050%252520Ilim

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    请允许我关闭此帖子、因为我们有另一种联系方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    更新讨论结论。  

     

    当 ILIM0.1设置不是 VIH、VIH 时,最大输入电流限制(Imax)是多少?

    客户应参阅表2和图3 (它也应适合您的 TPS63050),您提到 Ilim0,1=VIH,VIH 旁边的 Imax 设置

     

    这里的输入电流限值是仅在启动时还是在其稳定输入电流限值时?

    它既是启动电流,又是稳定的输入电流,我们正在努力修改 d/s,以避免误导客户。