请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM27761 您好、E2E、
我在 Webench 上尝试了有关 LM27761的仿真。
设置;
输入电压:5V
输出电压:-5V
输出电流:0.01A
在这种情况下、Webench 无法运行。 但是、数据表中有 Vin=5V 且 Vout=-5V 的工作规格。
问题;
当 Vin=5V 时、LM27761是否能够在实际电路板上输出-5V/10mA?
此致、
ACGUY