This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65916:澄清了用户编程的顺序和电压

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65916, TPS650864, TPS650861, TIDA-01480, TPS65023, TPS6521815, TPS652170, LP8733-Q1, BOOSTXL-TPS650861
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912626/tps65916-clarification-of-user-programmed-sequence-order-and-voltages

器件型号:TPS65916
主题中讨论的其他器件: TPS650864TPS650861TIDA-01480TPS65023TPS6521815TPS652170LP8733-Q1BOOSTXL-TPS650861

您好!

我们计划使用 TPS65916为需要在多个电压下进行定序的 Zynq UltraScale+ ZU2CG 供电。 (0.85V、1.1V、1.2V、1.8V、3.3V)。

该 E2E 主题 指出 、TPS65916启动后、即可对电压进行重新编程。 是否可以对序列进行重新编程?

2.数据表在第5.3.3节中暗示、稳压器在 PWRON 被置为有效前不会启动。
您能否确认 TPS65916可在所有稳压器关闭的情况下强制启动、以便我们可以设置电压和序列、而不会发生任何油炸情况吗?

其他信息
 TPS650864已经过考虑、但并未完全独立地控制低功耗域、全功率域和可编程逻辑。
 虽然考虑了 TPS650861、但高输入电压会降低整体效率。
还有一些 TI 应用手册介绍了使用多个 PMIC 的可能解决方案、但由于空间限制、我们无法将它们安装在电路板上。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    在上电序列完成后、与 TPS65916进行 I2C 通信才可用、因此无法通过 I2C 更改序列。

    尽管如此、尽管 TIDA-01480可能具有多个 PMIC、但我仍然建议将其作为一个不错的选择。 我希望解决方案的尺寸仍然与 TPS65916方法相对相似。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kevin、

    我将再看 一下 TIDA-01480

     您是否知道 TPS650861在编程方面是否与 TPS65916相同?
    例如、我们能否在 TPS650861为稳压器加电之前对其电压和序列进行重新编程?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    在编程方面、TPS650861与 TPS65916有很大不同。

    我们通常将器件分为4类:

    1)硬件可配置-这些器件具有针对每个电源轨的外部反馈和使能信号、因此可以使用硬件(电阻器、电容器等)进行设置-例如 TPS65023

    2)用户可编程-这些器件具有非易失性存储器、可对其进行编程以提供所需的电压/序列。 这是一次性完成的、通常在生产线上进行生产(基本上与刷写 FPGA 相同)。 例如 TPS6521815、TPS650861和 TPS652170

    3)工厂可编程-这些器件只能由 TI 进行编程。 通常会发布一些目录版本、但要获取新的定制电压/序列、TI 需要发布新的定制器件型号、且该器件具有资格认证的最低业务要求-这与 TPS65916类似

    4) 4)软件可配置-这些器件引导至空白状态、然后可使用易失性寄存器来控制器件。 示例包括 LP8733-Q1

    总之、TPS650861可以在 BOOSTXL-TPS650861中进行编程、也可以通过 Avnet 或 Arrow 进行编程、也可以由执行内联编程的电路板制造商/组装公司进行编程。 之后、它将始终使用所需的电压/序列加电。 甚至还有第二个 OTP 库可供使用、以防需求发生变化。TPS6521815、TPS652170和我们大多数较新的 PMIC 产品使用 EEPROM、可对 EEPROM 进行多次重新编程。

    TPS650864系列与 TPS650861相同、但已经针对某些 Xilinx 用例进行了预编程。 它可以通过 CTLx 引脚全部为低电平进行加电、然后可以修改电压、但如果这样做有帮助、定序将无法实现。 只要器件复位(功率损耗、电源故障等)、它们就会复位。

    TPS65916是固定的、直到它完成启动-它将为 AM57x 处理器执行加电序列、然后在该序列后可进行控制、但每次断电/重新加载 OTP 时都会丢失任何设置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kevin、

    这是一个非常详细和有帮助的回应。

    我们非常感谢。

    此致、