This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A45:TPS7A4501DCQT

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913371/tps7a45-tps7a4501dcqt

器件型号:TPS7A45

大家好、

我们在其中一个项目中使用 LDO TPS7A4501DCQT 我们的要求是 VIN - 13V 输出电压- 11.5 Iout - 1.5A 我们的环境温度为25°C 至 50°C  在数据表中提到了结至环境热阻- 50.5°C 如果我们要在50°C 时使用 Vout - 11.5 Iout - 1.5A、则意味着我们 面临任何热问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Samraj、

    使用这些值、并假设 TJA 热阻为50.5 C/W、计算方法如下:

    结温=环境温度+(13-11.5)*(1.5)*(50.5 C/W)=环境温度+ 113.625 C

    如果环境温度为室温、则在139C 时结温将相对较热。

    这不会超出150°C 的绝对最大值、但器件的寿命会缩短。
    此外、组件特性可能略低于电气特性表、因为它们仅在125°C 或125°C 以下的温度下有效。

    如果您可以使用较大的 KTT 封装、热阻将为28 C/W、温升将仅为63C。
    这将产生88C 的结温(假设环境空气温度为25C)。

    谢谢、

    斯蒂芬