This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24715:BQ24715

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77905, BQ24715, BQ24780SEVM-583, BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911235/bq24715-bq24715

器件型号:BQ24715
主题中讨论的其他器件:BQ77905BQ24780SEVM-583BQ24780S

哪个引脚可以控制电池返回的温度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ24715没有 TS (温度感测)引脚。  由于该器  件用于多节电池应用、因此通常与具有集成监控器或保护 IC 的电池组搭配使用、例如具有温度感应功能的 BQ77905。   

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Steve Preissig"]

    您好!

    BQ24715 没有 TS (温度感测)引脚。  由于该器   件用于多节电池应用、因此通常与具有集成监控器或保护 IC 的电池组搭配使用、例如具有温度感应功能的 BQ77905。   

    此致、

    Steve

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供具有"SMBus"和"TS"的3~4 Ω 锂电池充电器 IC。

    此致、

    黄 C 至 J  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、C-J、

    我们将在本月末推出一款支持带 TS 引脚的 μ 3~4电池的器件。  它具有 I2C 接口、而不是 SMBus。  恐怕在器件释放之前无法提供更多信息。  我们的其他3-4节电池器件不支持 TS 引脚、尽管我们在许多1-2节电池器件上都具有此功能。

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    我们决定使用 BQ24780S 进行开发,是否可以提供 BQ24780SEVM-583光绘文件?

    谢谢!

    黄 C 至 J