This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24296M:锂离子电池+ bq24296M + TPS61235 + TPS61089 5V (3.3V)和12V PSU、适用于便携式应用

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24296M, TPS61235P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910665/bq24296m-li-ion-battery-bq24296m-tps61235-tps61089-5v-3-3v-and-12v-psu-for-portable-application

器件型号:BQ24296M
主题中讨论的其他器件: TPS61235P

工程师好、

我目前正在为低成本便携式设备开发 PSU、我已经使用标题中的三个芯片绘制了初步原理图;请查看下面的(不完整)原理图:

要求和规格:

-该装置可由墙上适配器(5V、3A)或内部电池组(2700mAh 至10000mAh、将在原型设计期间进行测试)供电

-当设备由墙上适配器供电时,必须为电路供电,并且必须为电池充电(具有常见 IC 的 PowerPath 限制)

- 12V 线路电源由"使能"引脚控制(用于省电)

-我需要5V @ 1.2A RMS /1.5A 峰值和12V @ 0.7A RMS /1A 峰值

-或者、输出可以是3.3V @ 1.9A RMS / 2.3A 峰值、而不是5V

有一个 MPU 可通过 I2C 控制 bq24296M 的参数

问题是:有一种方法可以简化原理图/使用不同的芯片节省成本

我特别关注如何避免5V (3.3V)线路的双转换-一个是 bq24296M、一个是 TPS61235P。

一种理想的方法是让电池充电器/控制器芯片直接输出5V (3.3V)、但我可以通过几十个数据表中的天数进行搜索、结果什么也找不到。 最接近的功能是 OTG 5.1V 输出、但我无法在该应用中使用它。

PCB 上有很大的空间、因此较大的组件不是问题。

总效率应约为90%或以上。

非常感谢、此致。

-Marco Dassi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marco、

    有关 BQ2429X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../878463; 有关 BQ2419X/2429x 常见问题解答、请访问 e2e.ti.com/.../875388。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    感谢您提供的电子表格、我已经知道了它们、但 我正在搜索其他芯片组/解决方案以降低 BOM 成本。

    BTW、更新的规格稍有不同:我需要3.3V @ 1.03A rms / 1.2A 峰值(加上12V @ 0.7A rms / 1.2A 峰值)

    谢谢、

    -Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题

    bq24296M 电池欠压保护(当电压低于指定阈值时断开电池)有点低。:Vshort=2.0V 典型值。

    阅读各种锂离子电池文献、似乎建议的电池最小电压大约为3.0V。

    是否有具有3.0V 电池电压关断阈值的充电器芯片? 或者我是否需要放置保护器芯片?

    谢谢、

    -Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marco、

    1. d/s 上的图39 显示了典型的原理图。 如果不使用该引脚、则某些元件是可选的。 请参阅原理图检查清单、了解您可能移除的可选组件。

    2.只有电池存在时,BATFET 会在 VBAT 降至 电池 电量耗尽阈值(VBAT_DEPL,2.4V 典型值)以下时关闭。

    BQ24296M 是 目前价格最低的单节电池充电器之一。

    谢谢、

    宁。