This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:功率限制值

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913049/lm5069-power-limit-value

器件型号:LM5069

大家好、  

在我客户的应用中、Rpwr = 100kohm、即功率限制为800W。 Rsns=1Mohm。  

但在启动期间、似乎功率限制仅为~400W。 合理吗? 我看到有精度、但不确定这种高差异是否由精度引起。 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否意味着在800W 功率限制设置中遵守400W 功率限制? 这可能是由于器件在 dVdt 启动模式下启动。

    您能否分享原理图、启动波形。

    此致、Rakesh